Confirmar cambios en un repositorio local
Guarde los cambios en un proyecto para guardarlos únicamente en el equipo local. No se realiza copia de seguridad de los cambios guardados en un repositorio. Confirme los cambios para realizar una copia de seguridad de los cambios en el repositorio local que se encuentra en la carpeta del proyecto del equipo local.
- Seleccione.
Guardar y confirmar - Si el control de versiones no se ha configurado y aparece el mensaje "Debe configurar un nombre de usuario y correo electrónico en las opciones de FactoryTalk Studio antes de confirmar":
- En la barra de título deFactoryTalk Optix Studio, seleccione.
Opciones de FactoryTalk Optix Studio - SeleccioneControl de versiones.
- EnConfiguración del usuario de control de versiones, enNombre de usuario, escriba su nombre de usuario.CONSEJO: ElNombre de usuarioes el nombre que aparece junto a las confirmaciones cuando se abreVer historialde un proyecto. Ver historial identifica las confirmaciones con la primera letra de su nombre de usuario.
- EnCorreo electrónico de usuario, escriba su dirección de correo electrónico.
- SeleccioneGuardar.
- EnGuardar y confirmar, enMensaje de confirmación, escriba una descripción de los cambios que está confirmando.
- SeleccioneAceptar.
Entregue su opinión