Crear botones para cambiar configuraciones regionales
Cree un botón que cambie el idioma de la interfaz al inglés y un botón que cambie el idioma de la interfaz al polaco.
- Cree los botones:
- EnVista del proyecto, cree dos botones haciendo clic con el botón derecho enMainWindow (type)y seleccionando .
- Para cambiar el nombre de los botones, pase el cursor por encima de cada botón, seleccioney escriba:

- USLocaleButton
- PLLocaleButton
- Configure el botón de configuración regional en inglés:
- EnVista del proyecto, seleccioneUSLocaleButton.
- EnPropiedades, establezcaTextoenEnglish.
- EnEventos, junto alEvento MouseClick, seleccioney seleccione .

- EnArgumentos de entrada, cree un vínculo dinámico entreVariableToModifyy .CONSEJO: Puede seleccionar los valoresen el menú desplegable@AttributeAtributoque aparece en la parte inferior del cuadro de diálogo.Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- EnArgumentos de entrada, establezcaValorenen-US.
- Configure el botón de configuración regional para Polonia:
- EnVista del proyecto, seleccionePLLocaleButton.
- EnPropiedades, establezca el valor de la propiedadTextoenPolish.
- EnEventos, junto alEvento MouseClick, seleccioney seleccione .

- EnArgumentos de entrada, cree un vínculo dinámico entreVariableToModifyy .CONSEJO: Puede seleccionar los valoresen el menú desplegable@AttributeAtributoque aparece en la parte inferior del cuadro de diálogo.Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- EnArgumentos de entrada, establezcaValorenpl-PL.
Entregue su opinión