Configurar la configuración regional en tiempo de ejecución
En proyectos multilingües en los que la configuración regional del usuario no está configurada, puede solicitar al usuario que seleccione la configuración regional de la sesión a través de objetos gráficos en tiempo de ejecución.
Utilice un objeto personalizado que contenga NetLogic para mostrar una lista de configuraciones regionales. La configuración regional seleccionada en el objeto
Sesión
cambia la configuración regional del proyecto.- Seleccione.Bibliotecas de plantillas
- SeleccioneWidgets.
- EnComponentes, arrastre elEditor de usuariosa la carpeta deUIde laVista del proyecto.
- EnBibliotecas, seleccioneCerrar.
- EnVista del proyecto, expanda la carpetaEditorDeUsuarios#y arrastreLocaleComboBox (type)a la carpeta deUI.
- Haga clic con el botón derecho del mouse en la carpetaEditorDeUsuarios#y seleccioneEliminar.
- EnEliminar Editor de usuarios#, seleccioneEliminar.
- EnVista del proyecto, seleccione la carpeta deUI.
- En la barra de herramientasVista del proyecto, seleccioney, a continuación, seleccione
Sesión de interfaz de usuario. - (Opcional) ConSesiónDeInterfazDeUsuario# (type)seleccionado en la carpeta deUI, enPropiedades, enConfiguración regional, escriba la configuración regional de inicio que desee.
- EnVista del proyecto, seleccione el motor de presentación.
- EnPropiedades, dentro deSesión, seleccione elSesiónDeInterfazDeUsuario (type)creado en el paso 9.
- Haga clic con el botón derecho en el contenedor o la página de destino que desee, seleccioneNuevoy navegue hastaLocaleComboBox (type)para crear una instancia.
- EnPropiedadesde la nueva instancia, dentro deEventos, enSelección cambiada, seleccione
Agregar nuevo método. - Seleccione y, a continuación, seleccioneEstablecer valor variable.
- EnVariableToModify, elija
Seleccionar nodoy, a continuación, seleccione . - En la propiedadValor, seleccione la instanciaLocaleComboBox#que esté editando y, a continuación, elijaValorSeleccionado.
Entregue su opinión