Crear una etiqueta del reloj
Cree una etiqueta que muestre la hora actual.
- Cree la etiqueta:
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enMainWindow (type)y seleccione .
- Pase el cursor por encima de la etiqueta, seleccioney escriba
ClockLabel.
- Configure la etiqueta
- IMPORTANTE:Mientras se realiza este paso, en la parte inferior del cuadro de diálogo del vínculo dinámico, desde el menú desplegableFormato, seleccione un formato de hora.Por ejemplo, seleccioneh:mm:ss [AM/PM].EnPropiedades, cree un vínculo dinámico entreTextoy .Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- EnPropiedades, cree un vínculo dinámico entreVisibley .Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
Entregue su opinión