Personalizar unidades de medida estándar
La configuración regional de sesión determina el sistema de medida de los datos mostrados. Por ejemplo, una sesión con la configuración regional en-US muestra las temperaturas en grados Fahrenheit.
Personalice las unidades de medida a nivel de proyecto para utilizar diferentes sistemas de medida para cada cantidad deseada. Por ejemplo, importe datos de un sensor configurado en un formato de grados personalizado pero muestre el valor en Celsius en tiempo de ejecución. Para personalizar las unidades de medida, asigne las mediciones en
Asignación de sistemas de medición
.- EnVista del proyecto, seleccione el nodo raíz del proyecto.
- EnPropiedades, después de laAsignación de sistemas de medición, seleccione
Editar con el editor del sistema de medición. - En la barra de título deMeasurementSystemMapque se abre en el centro de la pantalla, seleccione. Aparece una nueva fila en la tabla de asignación.

- En la columnaDesde, seleccione la cantidad de entrada de interés o el valor del sensor. Las unidades de medida seleccionadas se convertirán a la cantidad equivalente para las diferentes configuraciones regionales en las tres columnas restantes.
- En las columnasSistema internacional de unidades,Sistema de unidades de medida de Estados UnidosySistema de unidades imperiales, seleccione las unidades de medida de destino que desee.
Entregue su opinión