Crear un almacenamiento de retentividad
Cree un almacén de datos de retentividad para retener datos de nodos específicos del proyecto.
CONSEJO:
Para algunos valores de propiedad, puede utilizar vínculos dinámicos. Para obtener más información, consulte Crear vínculos dinámicos.
- Cree el objeto de almacenamiento de retentividad:
- En el panelVista del proyecto, haga doble clic con el botón derecho enRetentividad.
- Seleccione .
- (Opcional) EnPropiedades, enNombre, seleccionepara cambiar el nombre del almacenamiento.

- Agregue un nodo de proyecto para conservar sus datos:
- EnPropiedades, junto aNodos, seleccione.

- (Opcional) Seleccionepara cambiar el nombre del nodo.

- (Opcional) Expanda el nodo. EnTipo, seleccione
Establecer tipoy cree un vínculo dinámico. - (Opcional) Expanda el nodo. EnNodeClass, seleccione la clase del nodo o seleccioney cree un vínculo dinámico.
Agregar vínculo dinámico
- Especifique la frecuencia con la que se guardan los nuevos datos de los nodos del proyecto seleccionados realizando una de las siguientes acciones:
- EnRetardo de escritura, introduzca los milisegundos seleccionando.

- EnRetardo de escritura, seleccioney cree un vínculo dinámico.
Agregar vínculo dinámico
- Determine si desea conservar solo los cambios ya almacenados realizando una de las siguientes acciones:
- EnObservador Delta habilitado, establezca el valor.
- EnObservador Delta habilitado, seleccione.
Agregar vínculo dinámico
Entregue su opinión