Eliminar un esquema de recetas
    Acceda a 
Abrir página de panel
 para eliminar los esquemas de recetas.
     IMPORTANTE: 
    No se puede restaurar una receta que se ha eliminado.
- En la barra de herramientas, seleccione.Abrir página de panel
- En el panel de control, seleccioneConfigurar una receta.
- Haga clic con el botón derecho en el esquema de la receta y seleccione.Eliminar
Entregue su opinión