Crear un proyecto
Un proyecto contiene elementos con los que se crea una
Aplicación FactoryTalk Optix
. Puede crear un proyecto local o un proyecto desde una ubicación remota.- En la barra de herramientas principal, seleccione.
ProyectoSe abre la página Inicio. - SeleccioneNuevo.
- Para crear un proyecto local que tiene una ventana predeterminada y categorías configuradas en laVista del proyecto, seleccione el tipo de proyecto: .
- Predeterminado. Cree un proyecto con todas las categorías y una ventana principal en laVista del proyecto.
- OptixPanel. Cree un proyecto con todas las categorías y una ventana principal en laVista del proyecto, además de:
- Un objetoSistemacon un widget deFT Remote Accesspreconfigurado para solicitar acceso al servidor de FactoryTalk Remote Access y asistencia desde la aplicación FactoryTalk Remote Access.
- Una carpetaSettingsWidgetsque contiene los widgetsConfiguración de red,Ajustes de dispositivo,Fecha y HorayCargar aplicación.
- Una ventana principal que muestra y le permite navegar por los widgets predeterminados en tiempo de ejecución, así como colocar su propio contenido en la página de inicio de la ventana.
- Cambio automático de idioma para widgets.
- Un teclado virtual habilitado
Para crear un proyecto en blanco que no tenga contenido predeterminado, enOpciones de FactoryTalk Optix Studio, seleccioneModo avanzadoy, a continuación, reinicieFactoryTalk Optix Studiopara seleccionarEn blancoen la página de inicio. Consulte Configurar opciones. - EnNombre, escriba el nombre de la tabla.
- EnUbicación, escriba la ruta del proyecto.La ubicación predeterminada es. SeleccioneC:\Users\UserName\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optixpara buscar una ubicación diferente.
Examinar archivos - (Opcional) SeleccioneUsar control de versiones.Con el control de versiones habilitado, puede realizar una copia de seguridad del estado de su proyecto en un repositorio local e insertar los cambios locales en un repositorio remoto.
- (opcional) SeleccioneCifrar secretospara cifrar contraseñas de proyectos, objetos personalizados que tienen el tipo de datosPasswordy archivosYAMLque representan el modelo de información del proyecto.Para habilitar la opciónCifrar secretos, inicie sesión enFactoryTalk Hub. Para obtener más información, consulte Cifrado de secretos del proyecto.
- EnEstablecer tamaño de la ventana principal, especifique el ancho y la altura de la ventana principal al crear proyectos. Acepte el tamaño de ventanaPersonalizadopredeterminado, introduzca un nuevoAnchoyAlturapara un nuevo tamaño de ventana personalizado, o seleccione un tamaño de ventana preconfigurado o un OptixPanel si está creando un proyecto OptixPanel.El tamaño de ventana personalizado predeterminado es de 400 x 400 píxeles.
- SeleccioneCrear.
- (Opcional) Para crear un proyecto desde una ubicación remota:
- SeleccioneRemoto.
- EnURL remota, introduzca la URL del repositorio remoto suministrada por el administrador del sistema para especificar el proyecto remoto que desea abrir.
- EnUbicación, introduzca la carpeta en el equipo local donde se guardarán y se confirmarán los cambios antes de insertarlos en el repositorio remoto.
- SeleccioneAbrir.Si ha iniciado sesión enFactoryTalk Optix, no es necesario que conozca laURL remotani laUbicación.Crear un nuevo proyectomuestra de forma automática todos los potenciales repositorios accesibles con su cuenta de GitHub y todos los proyectos remotos que puede abrir.ApareceAbriendo el proyecto desde el equipo remotoen la barra de estado y el nuevo proyecto se abre con el mismo nombre que el repositorio remoto.
Se abre el nuevo proyecto. Si hay un proyecto abierto existente, el proyecto se abre en una nueva instancia de
FactoryTalk Optix
.Entregue su opinión