Crear un objeto
Cree un objeto para agregar un nodo al proyecto.
- EnVista del proyecto, seleccione la carpeta en la que desee crear el objeto y, a continuación, seleccioneen la barra de herramientas de la
Vista del proyecto.CONSEJO: También puede hacer clic con el botón derecho en una carpeta de laVista del proyectoy utilizar el menú contextualNuevopara crear objetos.El menú contextual muestra los objetos que puede contener la carpeta en función de la categoría de carpeta. - Seleccione el objeto para agregarlo al proyecto.
- (Opcional) EnPropiedades, seleccione, seleccione
Nombre para mostrare introduzca el nombre que desea mostrar. - (Opcional) EnPropiedades, seleccione, seleccione
Descripcióne introduzca la descripción.
El nuevo objeto aparece en
Vista del proyecto
. La información sobre herramientas que aparece al pasar el cursor por encima muestra el nombre y la descripción que se van a mostrar.
Entregue su opinión