Editar una enumeración
Edite los miembros de un objeto de enumeración existente.
- EnVista del proyecto, haga doble clic enEnumeración.#El editor de enumeración aparece en el panel central.
- En el editor, administre los miembros de enumeración:
- Para agregar un miembro, seleccioney rellene:

- Valor. Valor de miembro de enumeración. El valor suele ser un entero consecutivo.
- Nombre para mostrar. Nombre del miembro de enumeración.
- Descripción. Información adicional sobre el miembro de enumeración.
- Para editar unValor,Nombre para mostraroDescripción, haga doble clic en la celda correspondiente e introduzca un nuevo valor.
- Para quitar un miembro, seleccione una celda en la fila correspondiente y elija.Eliminar
Entregue su opinión