Agregar un servidor OPC UA
Para configurar un servidor OPC UA, agregue el objeto de servidor OPC UA al proyecto y edite sus propiedades.
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enOPC-UAy seleccione .
- EnPropiedades, configure el servidor OPC UA.
- URL de punto de conexión. Protocolo de comunicaciones y dirección de red del punto de conexión en el servidor OPC UA.
- Número máximo de conexiones. Número máximo de clientes de OPC UA que pueden conectarse al servidor de OPC UA.
- Utilizar la ruta del nodo en NodeIds. Publique nodos con ID que muestren la ruta de acceso del nodo en este formatons=. Por ejemplo,<namespace>;s=Path.To.Nodens=7;s=NewHMIProject1.Model.AnalogVariable1.
- Intervalo de muestreo. Intervalo de tiempo entre las lecturas sucesivas de las variables de campo realizadas por el servidor OPC UA.
- Longitud máxima de la matriz. Número máximo de elementos de una matriz.
- Modo de seguridad de mensaje mínimo:
- Ninguno. Los mensajes pueden estar sin firmar y sin cifrar.
- Firma. Los mensajes deben estar firmados o firmados y cifrados.
- Firma y cifrado. Los mensajes deben estar firmados y cifrados.
- Política de seguridad mínima:
- Ninguna. El servidor OPC UA no requiere ninguna política de seguridad específica.
- Basic256Sha256. El servidor OPC UA requiere esta política de seguridad o una política más segura.
- Aes128_Sha256_RsaOaep. El servidor OPC UA requiere esta política de seguridad o una política más segura.
- Aes256_Sha256_RsaPss. El servidor OPC UA requiere esta política de seguridad.
- Archivo de certificado del servidor. El archivo de certificado públicoDERdel servidor OPC UA (X509v3).CONSEJO:El archivo de certificado del servidor debe residir en la carpetaFTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs.Si se especifica, también se debe especificar la clave privada. Si no lo especifica el servidor, se genera automáticamente en tiempo de ejecución en la carpetaFTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Certs.
- Archivo de clave privada del servidor. El archivo de clave privadaPEMdel servidor OPC UA codificado con ASCII Base64.CONSEJO:El archivo de clave privada del servidor debe residir en la carpetaFTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs.Si se especifica, también se debe especificar el certificado. Si no se especifica, se genera automáticamente en tiempo de ejecución en la carpetaFTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Certs.
- URI del producto. URI que identifica el software globalmente.
- Nombre del producto. Nombre del software.
- Nombre del fabricante. Nombre del fabricante de software.
- En elPropiedades, junto aNodos para publicar, seleccione.
En Nodos para publicar, aparece una configuración de nodos enNodos para publicar.IMPORTANTE: Los nodos de publicación siempre publican nodos secundarios. - EnConfiguración:#
- Agregue un nodo. Junto aNodos, seleccioney configure el nodo editando sus propiedades. Repita los pasos si es necesario.

- Junto aUsuarios, seleccioney configure el usuario. Repita los pasos si es necesario.
IMPORTANTE: Si expone nodos específicos en lugar de todo el proyecto, especifique al menos un usuario. El usuario puede ser el usuario anónimo predeterminado. - Para exponer nodos lógicos de negocios a clientes OPC UA, establezcaPublishDynamicConfigurationNodesenVerdadero.Los nodos de lógica de negocio incluyen vínculos dinámicos o variables vinculadas, convertidores, y controladores de eventos o métodos asociados a eventos.
Entregue su opinión