Registrador de datos
Un registrador de datos realiza un muestreo de los valores de una o más variables a intervalos definidos por el usuario o en cada cambio de valor y los almacena en una base de datos.
CONSEJO:
Puede deshabilitar el muestreo automático al establecer la propiedad
Modo de muestreo
como Ninguno
.Configuración de la base de datos
Las bases de datos se configuran automáticamente para los registradores de datos.
Cuando selecciona una base de datos para un registrador de datos, se crea de forma automática una tabla de base de datos con las siguientes columnas para cada variable que se va a muestrear:
Columna | Descripción | Presente |
|---|---|---|
[VariableToLogName] | El valor de una variable específica | Siempre |
[VariableToLogName] _OpCode | El código de variable de la operación de lectura en el controlador | Si Log operation code of the variable = True |
[VariableToLogName] _Timestamp | Fecha y hora (UTC) de la lectura de variables en el controlador | Si Log timestamp of the variable = True |
Timestamp | Fecha y hora de la lectura de muestras en el controlador. Este sello de hora indica el momento cuando FactoryTalk Optix Studio deja de leer todas las variables de muestra. | Siempre |
LocalTimestamp | Fecha y hora de la variable que lee el controlador en la zona horaria local del equipo. | Si Local time log = True |
Modos de muestreo automático
Un registrador de datos puede realizar un muestreo automáticamente de:
- Todas las variables supervisadas
- El registrador de datos realiza un muestreo de todas las variables supervisadas, independientemente de sus valores.
- Solo las variables con valores significativamente modificados
- El modo de muestreoCambio en el valorse aplica únicamente a las variables con valores significativamente modificados.El registrador de datos realiza un muestreo solo de las variables que varían más allá de un intervalo de banda muerta en comparación con el muestreo anterior. El valor del intervalo de banda muerta puede ser un valor absoluto o de porcentaje.Por ejemplo, si el intervalo de banda muerta se establece en 5, el registrador de datos realiza el muestreo solo de las variables que tienen una variación absoluta o porcentual de al menos ±5 en comparación con el muestreo anterior.
Entregue su opinión