Configuración de Push Agent para Azure IoT Hub
Un ejemplo de configuración de Push Agent para enviar y recibir datos con un agente Azure IoT Hub.
Propiedad | Valor |
|---|---|
ClientId | MyDevice01 |
BrokerIPAddress | contoso.azure-devices.net |
BrokerPort | 8883 |
BrokerTopic | devices/MyDevice01/messages/events/ |
QoS | 1 Azure Iot Hub no admite QoS de nivel 2. Si usa QoS de nivel 2, Azure Iot Hub cierra la conexión cada vez que se envía un mensaje. |
UseSSL | Verdadero |
CACert | |
ClientCert | |
ClientCertPassword | |
Username | contoso.azure-devices.net/MyDevice01/?api-version=2018-06-30 |
Password | SharedAccessSignature sig= signature-string &se=expiry &sr=URL-encoded-resourceURI |
Entregue su opinión