Configurar la IP del agente de mensajes
Para establecer la dirección IP del agente de mensajes es preciso crear una variable.
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho en la carpetaModeloy seleccione .
- EnVista del proyecto, pase el cursor por encima de la variable, seleccioney escriba
BrokerIpAddress. - EnPropiedades, seleccioneInt32y seleccioneString.
- En el valor de la propiedadBrokerIpAddress, especifique la dirección IP del agente MQTT.A modo de prueba, puede escribirtest.mosquitto.org
Entregue su opinión