Importar fuentes
Puede configurar su
Aplicación FactoryTalk Optix
para usar fuentes personalizadas en formato TTF
o OTF
. Para utilizar una fuente diferente de la predeterminada, importe la fuente en el proyecto para que esté disponible como una propiedad del objeto.
CONSEJO:
Si utiliza .
Editor de escritorio de FactoryTalk Optix Studio
, en lugar de realizar este procedimiento, puede copiar archivos de fuente TTF
o OTF
personalizados en la carpeta ProjectName
\ProjectFiles\Font- En la barra de herramientas principal, seleccione.
Examinar archivos de proyecto - EnArchivos de proyecto, seleccione.
Importar archivo(s) - Vaya a la fuente que desee importar y, a continuación, seleccioneAbrir.Compruebe que la fuente seleccionada del proyecto está disponible en el dispositivo y admite los caracteres necesarios.
- CierreArchivos de proyecto.
La fuente está ahora disponible en las propiedades de la
familia de fuentes
de los objetos.Entregue su opinión