Agregar una instancia de pantalla
Cree una instancia de un tipo de pantalla y modifique las propiedades de la instancia de pantalla.
Requisitos previos
- Haga clic con el botón derecho en un nodo que contendrá el objeto de pantalla y seleccione .La instancia del objeto de pantalla aparece debajo del nodo y hereda las propiedades del tipo de pantalla.
- (Opcional) EnPropiedades, establezca las propiedades de la instancia de pantalla.Para obtener más información, pase el cursor por encima de las propiedades.
- (Opcional) Agregue objetos gráficos a la instancia de pantalla.
Entregue su opinión