Configurar un botón para abrir un cuadro de diálogo
Para mostrar un cuadro de diálogo en tiempo de ejecución, otro objeto debe llamar a un método específico.
Requisitos previos
- Cree un botón. Consulte Crear un objeto gráfico a partir de un tipo.
- Cree un tipo de cuadro de diálogo. Consulte Crear un tipo de objeto gráfico.
- Para configurar un botón para abrir un cuadro de diálogo
- En laVista del proyecto, seleccione un objeto de botón.
- EnEventos, junto aEvento MouseClick, seleccioney elija .

- Cree un vínculo dinámico entre el argumentoDiálogoy unCuadro de diálogo (type).Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
Entregue su opinión