Controles base
Utilice los objetos de controles base para implementar elementos de la interfaz de usuario que permiten la interacción con la aplicación.
Objeto | Descripción |
|---|---|
Muestra el texto que describe un elemento. | |
Inserta y muestra el texto en tiempo de ejecución. | |
Aumenta o reduce un valor numérico usando botones o claves. | |
Muestra una descripción editable de un elemento. | |
Muestra un valor booleano en forma de LED encendido o LED apagado. | |
Genera eventos para ejecutar métodos. | |
Establece y muestra un valor booleano. | |
Establece y muestra un valor booleano usando Seleccionar y Borrar. | |
Selecciona una opción mutuamente exclusiva en un grupo. | |
Establece o muestra un valor numérico entero dentro de un rango de posibles valores. | |
Establece o muestra un valor numérico entero dentro de un rango de posibles valores. | |
Muestra los datos de fecha y hora en un formato de entrada específico. | |
Muestra los datos de duración. |
Entregue su opinión