Cambiar el orden de los objetos
Mueva los objetos seleccionados delante o detrás de otros objetos del editor.
- EnVista del proyecto, haga doble clic en un contenedor o seleccione.
El editor abre una ficha independiente. - Seleccione el objeto que desea mover.CONSEJO: Para seleccionar varios objetos, mantenga presionada la teclaCtrly seleccione varios objetos.
- En la barra de herramientas del editor, seleccione el botón para mover el objeto en relación con otros objetos:
Enviar atrás. Envía el objeto gráfico detrás de todos los objetos del editor.
Enviar hacia atrás. Envía el objeto detrás del siguiente objeto del editor.
Traer adelante. Envía el objeto delante del siguiente objeto en el editor.
Traer al frente. Envía el objeto delante de todos los objetos del editor.
Entregue su opinión