Crear variables
Cree una variable que imite los datos no procesados recibidos de un controlador y una variable analógica que presente los datos del controlador como una unidad de temperatura.
- Cree una variable que imite los datos no procesados recibidos de un controlador:
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enModeloy seleccione .
- Pase el cursor por encima de la variable, seleccioney escriba
FromPLC. - EnPropiedades, establezca el valor de la propiedadFromPLC (Int32)en60.
- Cree una variable analógica que presente los datos del controlador como una unidad de temperatura:
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enModeloy seleccione .
- Cree un vínculo dinámico entreAnalogValuey .Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- Junto al vínculo dinámico, seleccione<Ninguno>y seleccioneTemperatura: grados Celsius.
Entregue su opinión