Crear una etiqueta
Cree una etiqueta que muestre la temperatura en un formato ajustado a la configuración regional de un usuario que ha iniciado la sesión.
- Cree la etiqueta:
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enMainWindow (type)y seleccione .
- Pase el cursor por encima de la etiqueta, seleccioney escriba
TemperatureLabel.
- Crear una variable de etiqueta:
- EnPropiedades, en la parte superior, seleccioney seleccione
Variable analógica. - Cree un vínculo dinámico complejo entre la propiedadVariableAnalógica1y la variableVariableAnalógica1real usando .

- DynamicLink
- Cree un vínculo dinámico complejo entreTextoyVariableAnalógica1mediante un formateador de cadenas:

- FormateadorDeCadenas1
- {0} {1}
- {0} DynamicLink
- {1} DynamicLink
Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
Entregue su opinión