Vínculos dinámicos
Los vínculos dinámicos unen un nodo primario (variable) con un nodo de origen (otra variable o propiedad de objeto).
CONSEJO:
Por lo general, se usa un vínculo dinámico para establecer un valor de la variable en función de:
- El valor de otra variable.
- Una propiedad de un objeto.
Por ejemplo, establezca la propiedad de texto de un objeto de etiqueta en función del valor de una variable de temperatura.
Tipos y valores de origen
De forma predeterminada, en función del tipo de nodo de origen de vínculo dinámico, su valor de origen está establecido de la siguiente manera:
Tipo de nodo de origen de vínculo dinámico | Valor de origen de vínculo dinámico |
|---|---|
Variable | El atributo Valor de la variable. |
Objeto | La propiedad NodeId del objeto. |
Modos
El modo de un vínculo dinámico especifica su dirección:
- Lectura

- Lectura del nodo de origen al primario.Valor predeterminado para vínculos dinámicos definidos en NetLogics.
- Escritura

- Se escribe de un elemento primario en el nodo de origen.
- Lectura/escritura

- Se lee del nodo de origen al primario y se escribe del primario en el nodo de origen.Valor predeterminado para los vínculos dinámicos creados en la interfaz de usuarioFactoryTalk Optix Studio.
Vínculos dinámicos complejos
Un vínculo dinámico complejo implica transformaciones del valor del nodo de origen a través de convertidores. Consulte Convertidores.
Puede crear vínculos dinámicos complejos mediante el Editor de vínculos dinámicos complejos. Consulte Editor de vínculos dinámicos complejos.
OBSERVACIÓN:
Si establece un vínculo dinámico se establece entre una propiedad de objeto gráfico y otro nodo, el nodo primario siempre será la propiedad del objeto gráfico. Si el nodo primario o de origen de un vínculo dinámico es una variable de matriz, puede establecer una celda de matriz específica como valor primario o de origen.
Entregue su opinión