Convertidor de unidades de ingeniería
Use el convertidor de unidades de ingeniería para convertir los valores de datos sin procesar en valores a escala basados en un rango de valores personalizables.
CONSEJO:
Por ejemplo, el convertidor de unidades de ingeniería puede transformar valores de 0 a 65 535 suministrados por un sensor de temperatura en los valores correspondientes en una escala de -20 a +70. La entrada de un convertidor de unidades de ingeniería suele ser un vínculo dinámico a una etiqueta importada.
Propiedades
Propiedad | Descripción |
|---|---|
Mínimo no procesado | Valor mínimo de datos sin procesar. |
Máximo no procesado | Valor máximo de datos sin procesar. |
Mínimo a escala | Valor convertido mínimo. |
Máximo a escala | Valor convertido máximo. |
Modo | La dirección del vínculo dinámico:
|
IMPORTANTE:
El convertidor no opera si no se especifican valores en las propiedades
Mínimo no procesado
y Máximo no procesado
, y no hay ningún vínculo dinámico para la variable de entrada.Si... | Entonces... |
|---|---|
Las propiedades Mínimo no procesado y Máximo no procesado no están establecidas. | El convertidor asume que hay una variable analógica establecida en la entrada a través de un vínculo dinámico. Las propiedades Mínimo no procesado y Máximo no procesado están establecidas en Límite bajo y Límite alto de la variable analógica de entrada respectivamente. |
Las propiedades Mínimo no procesado y Máximo no procesado están establecidas. | El convertidor tiene en cuenta las propiedades Mínimo no procesado y Máximo no procesado y omite los valores de Límite bajo y Límite alto de la entrada de la variable analógica. |
Solo está establecida la propiedad Mínimo no procesado o Máximo no procesado . | El convertidor asume que hay una variable analógica establecida en la entrada mediante un vínculo dinámico y omite las propiedades Mínimo no procesado y Máximo no procesado . Las propiedades Mínimo no procesado y Máximo no procesado están establecidas en Límite bajo y Límite alto de la variable analógica de entrada respectivamente. |
Origen
Una variable que contiene un valor sin procesar que se convertirá.
Salida
Un valor a escala basado en la conversión lineal configurada.
Ejemplo

Entregue su opinión
Se lee del nodo de origen al primario.
Se escribe de un elemento primario en el nodo de origen.
Se lee del nodo de origen al primario y se escribe del primario en el nodo de origen.