Crear un vínculo dinámico mediante un alias
Cree un vínculo dinámico para usar un alias existente como método abreviado. Los vínculos dinámicos evitan tener que buscar repetidamente el mismo nodo de origen.
- EnVista del proyecto, seleccione un nodo que tenga el valor de propiedad que desee establecer en el vínculo dinámico.
- EnPropiedades, en la propiedad de interés, seleccione.
Agregar vínculo dinámico - Expanda la carpetaAliaso la carpeta deCargadores de panelespara seleccionar el nodo de aliasque quiere mostrar.
Aparecen el modelo de información al cual señalan los puntos de alias y el nodo de origen del vínculo dinámico.CONSEJO: En la ventanaVínculos dinámicos, los alias que cree aparecerán en la carpetaAlias. Los alias de la carpeta dePanel dinámicose generan automáticamente. - Seleccione el nodo de origen de interés y, a continuación, elijaSeleccionar.
La ruta del nodo o atributo de referencia aparece en la propiedad.
Entregue su opinión