Traducir un mensaje de alarma
El mensaje que se muestra en el widget
Alarmas
es una cadena de texto que puede aparecer en distintos idiomas. Introduzca un mensaje, seleccione el idioma para la traducción y, a continuación, introduzca la cadena traducida. El mensaje de alarma traducido aparece en el idioma del usuario en tiempo de ejecución.Requisitos previos
- Para traducir un mensaje de alarma
- EnVista del proyecto, vaya hasta la alarma y selecciónela.
- EnPropiedades, enMensaje, escriba el mensaje que mostrará el evento de alarma en tiempo de ejecución.
- EnVista del proyecto, expandaTraducciones.
- Haga doble clic enLocalizationDictionary#
- En el editor de traducción, seleccioneVerReferencia de traducción.El nuevo mensaje aparecerá en la columnaCadena.
- En la fila del mensaje de alarma, seleccione
Sincronizar.Aparecerá la traducción correspondiente del mensaje en la columnaClave. - SeleccioneVer tabla de traducción.
- SeleccioneAgregar configuración regional, seleccione el idioma que desee para la traducción y, a continuación, seleccione.

- EnSe han añadido nuevas configuraciones regionales, seleccioneSí.
- En la tercera columna, introduzca la cadena de traducción.
Entregue su opinión