Crear una alarma de temperatura
Cree una alarma que le advierta cuando se supere un valor de temperatura establecido.
- Cree una variable de entrada:
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enModeloy seleccione .
- Pase el cursor por encima de la variable, seleccioney escriba
TemperatureAlarmVariable:
- Cree la alarma:
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enAlarmasy seleccione .
- Pase el cursor por encima de la alarma, seleccioney escriba
TemperatureAlarm.
- Configure la alarma:
- EnPropiedades, cree un vínculo dinámico entre la propiedadVariable de entraday .Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- EstablezcaLímite altoen75.
- EstablezcaConfirmación automáticaenVerdadero.
- EstablezcaMensajeenTemperature exceeds a safe level!.
- EstablezcaGravedaden3.
Entregue su opinión