Cuadrículas de registros de alarmas
Registre alarmas en dos tipos de cuadrículas.
- Cuadrícula de registro de alarmas. Muestra un registro de eventos de alarma registrados en una base de datos por un registrador de eventos, como el registrador de eventos de alarma. La cuadrícula de registro de alarmas muestra la información y el estado de las alarmas en una tabla. Cada fila de la tabla corresponde a un cambio en el estado de la alarma.
- Cuadrícula de registro de alarmas con filtro. Muestra los datos registrados del mismo modo que la cuadrícula de registro de alarmas, pero permite filtrar las alarmas temporalmente.
Una cuadrícula de alarmas de ejemplo puede mostrar las siguientes columnas de información:

Las columnas predeterminadas de una cuadrícula de alarmas incluyen:
Columna | Descripción |
|---|---|
Sello de hora | Fecha y hora en que se actualizó por última vez el evento de alarma |
Nombre | Nombre del objeto de alarma que generó el evento de alarma |
Variable de origen | Variable monitorizada |
Mensaje | Mensaje asociado al evento de alarma |
Activa | = alarma inactiva = alarma activa |
Reconocida | : alarma no reconocida : alarma reconocida |
Confirmada | : causa de alarma no abordada : causa de la alarma abordada |
Gravedad | Nivel de gravedad de la alarma, de 1 a 1000 |
Entregue su opinión
= alarma inactiva
= alarma activa
: alarma no reconocida
: alarma reconocida