Almacén de nodos del proyecto
Utilice
Buscar
en Vista del proyecto
para buscar y filtrar nodos de proyecto en la estructura de árbol.- EnVista del proyecto, seleccione la carpeta o el objeto que contendrá la variable.
- En la barra de herramientas deVista del proyecto, seleccioneAgregar nuevoy, a continuación, seleccione
- (Opcional) Para cambiar el tipo de datos de la variable, enPropiedades, junto al nombre de la variable, seleccione el tipo de datos existente y, a continuación, seleccione otro tipo de datos.CONSEJO:Si no aparece la opción requerida, active la casillaMostrar todo. Empiece a escribir para seleccionar el elemento que desea buscar.Para definir una matriz, seleccioneMatrize introduzca las dimensiones de la matriz. Introduzca0para crear una tabla no restringida.
- EnPropiedades, seleccione e introduzca un valor para la variable o cree un vínculo dinámico.Si edita un valor de variable de tabla, se mostrará el Editor de tablas. Para obtener más información, consulte array-editor.html.Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte create-dynamic-links.html.
- EnVista del proyecto, seleccione una variable.
- EnEURange, complete:
- Límite bajo. Límite bajo del valor de la variable
- Límite alto. Límite superior del valor de la variable.
- Restringir. Si se establece enTrue, se restringen los valores de la variable para los límites inferior y superior.
- Seleccione la unidad de medida del valor de la variable y elijaSeleccionar.
- EnPropiedades, seleccione la unidad de medida en el valor de la variable.
- En el editor, administre los miembros de enumeración:
- Para agregar un miembro, seleccione y rellene:
- Valor. Valor de miembro de enumeración. El valor suele ser un entero consecutivo.
- Nombre para mostrar. Nombre del miembro de enumeración.
- Descripción. Información adicional sobre el miembro de enumeración.
- Para editar unValor,Nombre para mostraroDescripción, haga doble clic en la celda correspondiente e introduzca un nuevo valor.
- Para quitar un miembro, seleccione una celda en la fila correspondiente y elijaEliminar
La unidad de medida aparece en el valor de la variable.
Entregue su opinión