Pasos de las características avanzadas

Establezca el editor de código externo predeterminado. Consulte set-the-default-code-editor.html.
Establezca Visual Studio Code como el editor de código externo predeterminado. Consulte set-the-default-code-editor.html.
Establezca Visual Studio como el editor de código externo predeterminado. Consulte set-the-default-code-editor.html.
Puede descargar un proyecto de ejemplo desde:
Requisitos previos
Puede mover el certificado de las siguientes maneras:
  • Manualmente, utilizando el Explorador de Windows solo en un destino de Windows.
  • Mediante el uso remoto de
    Acceso remoto de FactoryTalk
    .
  • Usando la misma aplicación.
  1. OPC UA
  2. En
    Vista del proyecto
    , haga doble clic en un objeto
    ImportadorDeEtiquetasOPCUA
    asociado a un cliente OPC UA.
    En el panel central, aparece el editor.
  3. En
    Seleccionar archivo
    :
    • Si aparece el certificado, seleccione el certificado y seleccione
      Seleccionar
      .
    • Si el certificado no se muestra:
      1. Seleccione
        Importar archivo(s)
        .
      2. Seleccione el certificado. Para obtener más información, consulte certificates-and-keys-location.html.
      3. Elija
        Seleccionar
        .
  4. En
    Seleccionar archivo
    :
    • Si aparece la clave privada, selecciónela y seleccione
      Seleccionar
      .
    • No aparece la clave privada:
      1. Seleccione
        Importar archivo(s)
        .
      2. Seleccione la clave privada. Para obtener más información, consulte certificates-and-keys-location.html.
      3. Elija
        Seleccionar
        .
  5. INFORMES
    1. En
      Propiedades
      , edite las propiedades del objeto.
    2. Para diseñar la interfaz de usuario, haga doble clic en el objeto y edítelo en
      Editor de UI
      .
  6. C#
  7. En la barra de herramientas principal, seleccione
    Abrir solución .NET
    .
    Se abre el editor de código externo predeterminado.
    CONSEJO: Rockwell Automation recomienda utilizar Microsoft Visual Studio 2022 o Microsoft Visual Studio Code como editor de código predeterminado. Es posible que algunas funciones de ayuda al desarrollo no estén disponibles si se utiliza un editor de código diferente.
  8. Guarde el archivo
    CSPROJ
    .
  9. Compile el proyecto.
  10. En Visual Studio o Visual Studio Code, en el modo de depuración, abra el NetLogic que desea comprobar.
  11. Realice cualquiera de las siguientes acciones:
    • Si NetLogic está en tiempo de ejecución, seleccione
      Start Debugging
      o pulse
      F5
      .
    • Si NetLogic está en tiempo de diseño, en
      FactoryTalk Optix Studio
      , haga clic con el botón derecho en un NetLogic y seleccione un método para la ejecución.
  12. Depure el código.
    Para obtener más información acerca de la depuración en Visual Studio, consulte Primer vistazo al depurador de Visual Studio (Windows) | Documentación de Microsoft.
    Para obtener más información sobre cómo depurar en Visual Studio Code, consulte Depuración en Visual Studio Code.
  13. EJEMPLO DE APLICACIONES C#
  14. Cree un nuevo proyecto con los parámetros predeterminados excepto el nombre del proyecto.
    No modifique los parámetros del proyecto predeterminados que no sean el nombre del proyecto. Para obtener más información, consulte create-a-project.html.
  15. Cree un nuevo NetLogic de tiempo de ejecución. Consulte create-a-netlogic.html.
  16. En
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en la carpeta
    NetLogic
    y seleccione
    Nuevo
    NetLogic de tiempo de ejecución
    .
  17. Guarde el código.
  18. En
    Vista del proyecto
    , expanda la carpeta
    Almacenes de datos
    .
  19. Seleccione una base de datos.
  20. Haga doble clic en NetLogic.
    Se abre el editor de código externo.
  21. Guarde el proyecto.
  22. Organice los elementos de la interfaz.
  23. PASO DE CONTENEDOR
    Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte create-dynamic-links.html.
    CONSEJO: Si no aparece la opción requerida, active la casilla
    Mostrar todo
    .
Seleccione
En ejecución
para ejecutar el proyecto mediante el emulador de cliente para probar su proyecto. Para ejecutar el proyecto en un cliente remoto, consulte add-a-client-device.html.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.