Quitar la autenticación de usuario
Quite su identidad de
FactoryTalk Optix
para dejar de tener la identidad de GitHub necesaria para enviar los cambios guardados y confirmados de un proyecto compartido al repositorio remoto.- Seleccione.
Opciones de FactoryTalk Optix Studio - SeleccioneControl de versiones.
- EnInicio de sesión de identidad del proveedor, seleccione su identidad de GitHub y luego seleccione.Eliminar
Se elimina su identidad de GitHub. Si intenta insertar los cambios guardados y confirmados en un proyecto compartido al repositorio remoto, se le pedirá que se autentique creando de nuevo la identidad de GitHub.
Entregue su opinión