Mostrar los detalles de un valor

Visualice los detalles de un punto de interés de un lápiz.
  • Seleccione un punto de interés de un lápiz.
    image showing the details of a specific point on the trend line graph
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal