Variables de dispositivo
Vincule una propiedad de un objeto gráfico a una variable
Dispositivo
predefinida para mostrar el uso de memoria y almacenamiento en el dispositivo HMI. Por ejemplo, vincular la variable Memoria libre
para mostrar la cantidad de RAM disponible en el dispositivo HMI. Para vincular a una variable, consulte Crear vínculos dinámicos.La categoría
Dispositivo
del explorador de vínculos dinámicos muestra las variables relacionadas con el dispositivo HMI.Variable | Tipo | Definición | Lectura o escritura | Reinicio necesario |
|---|---|---|---|---|
Número de catálogo | String | Número de catálogo leído del controlador | Solo lectura | Reinicio no necesario |
Frecuencia de la CPU | UInt32 | Frecuencia a la que funciona la CPU en megahercios | Solo lectura | Reinicio no necesario |
Temperatura de la CPU | UInt32 | Temperatura de la CPU en grados Celsius | Solo lectura | Reinicio no necesario |
Utilización de la CPU | UInt32 | Porcentaje de la potencia de procesamiento de la CPU utilizada en los dos últimos segundos | Solo lectura | Reinicio no necesario |
Recuento de la red Ethernet | UInt32 | Número de redes Ethernet admitidas por el dispositivo | Solo lectura | Reinicio no necesario |
Recuento de puertos Ethernet | UInt32 | Número de puertos Ethernet físicos admitidos por el dispositivo | Solo lectura | Reinicio no necesario |
Fecha del firmware | DateTime | Fecha del firmware del dispositivo | Solo lectura | Reinicio no necesario |
Versión del firmware | String | Versión del firmware del dispositivo | Solo lectura | Reinicio no necesario |
Código del producto de hardware | UInt32 | Código de producto de hardware del dispositivo | Solo lectura | Reinicio no necesario |
Tipo de producto de hardware | UInt32 | Tipo de producto de hardware del dispositivo | Solo lectura | Reinicio no necesario |
Versión del hardware | String | Versión del hardware del dispositivo | Solo lectura | Reinicio no necesario |
Serie de hardware | String | Serie del hardware del dispositivo | Solo lectura | Reinicio no necesario |
Nombre de host | String | Nombre del dispositivo en la red | Lectura/Escritura | Reinicio necesario |
Hora de la última actualización de la aplicación | DateTime | Fecha y hora en la que la aplicación se implementó por última vez en el dispositivo | Solo lectura | Reinicio no necesario |
Hora del último arranque | DateTime | Fecha y hora en la que el dispositivo se arrancó por última vez | Solo lectura | Reinicio no necesario |
Versión del SO | String | Versión del sistema operativo del dispositivo | Solo lectura | Reinicio no necesario |
Nombre del producto | String | Nombre de producto del dispositivo | Solo lectura | Reinicio no necesario |
Modo de protección habilitado | Boolean | Deshabilita las actualizaciones de aplicaciones y firmware del dispositivo. | Lectura/Escritura | Reinicio necesario |
Versión del administrador del sistema | String | Versión del administrador del sistema en el dispositivo | Lectura/Escritura | Reinicio necesario |
Total de tiempo activado | UInt32 | Total de tiempo activado del dispositivo en horas | Solo lectura | Reinicio no necesario |
Memoria libre | UInt32 | Memoria RAM no utilizada en el dispositivo HMI en kilobytes | Solo lectura | Reinicio no necesario |
Memoria total | UInt32 | Memoria RAM total del dispositivo HMI en kilobytes | Solo lectura | Reinicio no necesario |
Memoria utilizada | UInt32 | Memoria RAM utilizada en el dispositivo HMI en kilobytes | Solo lectura | Reinicio no necesario |
Almacenamiento libre | UInt32 | Almacenamiento no volátil en el dispositivo HMI en kilobytes | Solo lectura | Reinicio no necesario |
Almacenamiento total | UInt32 | Almacenamiento no volátil total del dispositivo HMI en kilobytes | Solo lectura | Reinicio no necesario |
Almacenamiento utilizado | UInt32 | Almacenamiento no volátil utilizado en el dispositivo HMI en kilobytes | Solo lectura | Reinicio no necesario |
Entregue su opinión