Importar o exportar recetas en tiempo de ejecución

Use el script RecipeImportExport NetLogic para importar recetas de un archivo
CSV
o exportar recetas a un archivo
CSV
en tiempo de ejecución.
  1. Para importar o exportar recetas en tiempo de ejecución
  2. En la barra de herramientas, seleccione
    Bibliotecas de plantillas
    .
  3. En
    Bibliotecas
    :
    1. Seleccione
      Scripts
      .
    2. En el panel derecho, arrastre
      Importar exportar recetas
      a una carpeta en el panel
      FactoryTalk Optix Studio
      Vista del proyecto
      .
      Arrastre
      Importar exportar recetas
      a la carpeta
      Modelo
      .
    3. Seleccione
      Cerrar
      .
  4. En el panel
    Vista del proyecto
    , seleccione el objeto
    RecipeImportExport
    .
  5. En el panel
    Propiedades
    :
    1. En la propiedad
      EsquemaDeReceta
      , seleccione el esquema de receta del objeto de referencia.
    2. En
      CSVFile
      , introduzca la ruta completa del archivo
      CSV
      para importar o exportar.
      C:\temp\export_recipes.csv
      OBSERVACIÓN: Los campos del archivo
      CSV
      a importar deben ser los mismos que los de la base de datos.
    3. En la propiedad
      CSVSeparator
      , se establece el delimitador de CSV.
    4. Para delimitar los campos con comillas en el archivo
      CSV
      , establezca la propiedad
      WrapFields
      en
      Verdadero
      .
  6. Configure los botones para activar la importación o exportación:
    • Agregue el objeto Botón en un contenedor y asocie su evento MouseClick con el método de importación de NetLogic.
    • Agregue el objeto Botón en un contenedor y asocie su evento MouseClick con el método de exportación de NetLogic.
    Para obtener más información, consulte Objetos de control base.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.