Editor de recetas
El widget del editor de recetas contiene los objetos gráficos y los scripts de NetLogic necesarios para mostrar y administrar las recetas en tiempo de ejecución.
Use el widget del editor de recetas para:
- Mostrar los ingredientes y valores de una receta almacenada durante la edición o la carga del controlador
- Crear, editar o eliminar una receta
- Almacenar una receta en la base de datos
- Cargar una receta deAplicación FactoryTalk Optixen el controlador
- Cargar una receta del controlador enAplicación FactoryTalk Optix
Interfaz del editor de recetas
Ejemplo del editor de recetas

Elemento | Nombre | Descripción |
|---|---|---|
![]() | Nombre de receta | Asigne un nombre a una nueva receta o seleccione una receta existente. |
![]() | Botones de control de recetas |
|
![]() | Lista de ingredientes | Ingredientes del esquema de recetas. |
![]() | Editor de valores de ingredientes | Valores editables de los ingredientes de la receta. |
![]() | Valores de ingredientes aplicados | Valores de los ingredientes en el controlador. |
Entregue su opinión