Certificados y claves en OPC UA

Para identificar a los participantes en una comunicación y verificar la autenticidad y confidencialidad de los mensajes intercambiados, cada aplicación OPC UA, incluidos el cliente y el servidor, debe tener un certificado público que sea una interfaz de instancia de aplicación y un par de clave pública/clave privada.

Claves

La clave pública se distribuye con el certificado. La clave privada no se da a conocer.
  • Archivo de clave privada
    . Firma los mensajes que se van a enviar y descifra los mensajes recibidos.
  • Archivo de clave pública
    . Verifica las firmas de los mensajes recibidos y cifra los mensajes enviados.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.