Ver instancias de un tipo

Consulte instancias de un tipo, como una ventana, para ver todas las instancias del modelo de información donde está presente el tipo.
  1. Consulte las instancias de un tipo en
    Vista del proyecto
    .
  2. En
    Vista del proyecto
    , desplácese hasta el tipo y haga clic con el botón derecho del mouse en él y, a continuación, seleccione
    Mostrar instancias
    .
  3. En
    Instancias de (nombre)
    , seleccione una instancia del tipo y seleccione
    Ir a...
FactoryTalk Optix Studio
se desplaza a la instancia del tipo. Los objetos a los que se hace referencia en un NetLogic no se muestran.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.