Crear un tipo de variable

Cree un tipo de variable en
Vista del proyecto
. A continuación, puede crear variables del tipo de variable.
  • Desde
    Vista del proyecto
    , arrastre una variable existente a una carpeta en
    Vista Tipo
    .
    El tipo de variable aparece tanto en la carpeta
    Vista Tipo
    como en la carpeta
    Vista del proyecto
    que tiene el mismo nombre que la carpeta en
    Vista Tipo
    .
    CONSEJO: La variable de la
    Vista del proyecto
    se agrega al
    (type)
    y la variable original que arrastró desde la
    Vista del proyecto
    ahora es una instancia de tipo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.