Crear un tipo de objeto

Cree un tipo de objeto para poder crear instancias de ese tipo para mostrar diferentes valores en tiempo de ejecución. Cree un nuevo tipo en la
Vista Tipo
.
  • Cuando crea un tipo de objeto, el objeto original a partir del cual crea el tipo se convierte en una instancia del nuevo tipo.
  • Desde
    Vista del proyecto
    , arrastre un objeto a una carpeta en
    Vista Tipo
    .
El nuevo objeto aparece en
Vista Tipo
y se agrega
(type)
al nombre del objeto. El nuevo tipo también aparece en la misma carpeta en la
Vista del proyecto
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.