Crear un objeto a partir de un tipo
Cree un objeto a partir de un tipo. El nuevo objeto será automáticamente del mismo tipo.
- Desde laVista Tipo, haga doble clic en la carpeta con la categoría de objetos.
- Arrastre el tipo de objeto deseado a una carpeta u objeto de laVista del proyecto.
El nuevo objeto aparece en la
Vista del proyecto
con (type)
agregado al nombre.Entregue su opinión