Configurar una biblioteca remota
Configure una biblioteca remota para almacenar plantillas de objetos y variables en un repositorio Git remoto.
Requisitos previos
Obtenga la dirección URL del repositorio Git remoto para almacenar la biblioteca y las credenciales del usuario.
IMPORTANTE:
Compruebe que el repositorio Git sea seguro para almacenar la biblioteca remota. Póngase en contacto con un administrador del repositorio para saber quién puede acceder al repositorio.
- Para configurar una biblioteca remota
- En la barra de herramientas principal, seleccione.Bibliotecas de plantillas
- EnBibliotecas de plantillas, seleccioney luego
Nueva biblioteca remota. - EnUbicación remota, introduzca la URL del repositorio Git para almacenar la biblioteca.
- (Opcional) Introduzca un nombre para la biblioteca.
La nueva biblioteca remota aparece en
Bibliotecas de plantillas
.- Agregue plantillas a la biblioteca. Consulte Crear una plantilla a partir de un objeto o una variable.
Entregue su opinión