Cambiar el tamaño de un objeto gráfico

Arrastre para cambiar el tamaño de un objeto gráfico o especifique valores en las propiedades de altura y ancho del objeto gráfico.
Para cambiar el tamaño de un objeto gráfico, la alineación debe ser izquierda, superior o inferior. Si la alineación del objeto gráfico en el eje X o en el eje Y es
Ajustar
, el tamaño del objeto gráfico cambia de forma dinámica según el tamaño del contenedor. No se puede escalar el tamaño de un objeto que está dentro de un contenedor con respecto al tamaño del contenedor.
CONSEJO: El tamaño del objeto
Ventana
define el tamaño de toda la interfaz de usuario. Puede establecerse mediante las propiedades
Ancho
y
Altura
, o bien, se puede definir automáticamente en el mismo tamaño de la pantalla en la que la interfaz aparece en tiempo de ejecución a través de la propiedad
Pantalla completa
.
  • En la ventana, arrastre el controlador de tamaño del objeto, o en
    Vista del proyecto
    , seleccione un objeto y en
    Propiedades
    cambie lo siguiente:
    • Altura
      . Introduzca el valor de la altura del objeto gráfico.
    • Ancho
      . Introduzca el valor para el ancho del objeto gráfico.
    CONSEJO: Si elimina el valor de
    Altura
    o
    Ancho
    , el objeto gráfico utilizará la configuración
    Automático
    . El texto y el relleno determinan el tamaño del objeto.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal