Cambiar las propiedades de un objeto gráfico

Cambie las propiedades de un objeto gráfico para cambiar el nombre, las propiedades exclusivas del objeto gráfico, así como su apariencia y comportamiento en tiempo de ejecución.
Las propiedades que se muestran para un objeto gráfico dependen del objeto gráfico seleccionado. Para abrir el objeto gráfico y ver su contenido antes de cambiar las propiedades, en
Propiedades
, seleccione
Editor
.
  1. En
    Vista del proyecto
    o en la ventana, seleccione el contenedor o el objeto gráfico.
  2. En
    Propiedades
    , cambie las propiedades de estas categorías:
    • Nombre
      . Seleccione el nombre existente e introduzca un nuevo nombre para el objeto gráfico.
    • Aspecto
      . Cambie el modo en que aparece el objeto gráfico en tiempo de ejecución.
    • Tamaño y diseño
      . Cambie el tamaño y la posición del objeto gráfico en tiempo de ejecución.
    • Eventos
      . Agregue métodos para que los eventos se realicen en tiempo de ejecución cuando el usuario realice una acción o el sistema le solicite una acción.
      CONSEJO:
      Los objetos gráficos del medidor contienen las categorías
      Valor
      y
      Medidor
      . Si las propiedades
      Valor mínimo
      y
      Valor máximo
      de un cambio del calibre cambian de forma continua y rápida, el rendimiento de la aplicación en tiempo de ejecución se ve afectado porque el calibre debe volver a dibujarse con cada cambio.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal