Crear un método de un objeto
Cree un método para un objeto que se ejecutará en tiempo de ejecución. Cree un método para un NetLogic de tiempo de ejecución que va a agregar a la
Vista del proyecto
.- EnVista del proyecto, seleccione el nodo del objeto.
- Seleccioney, a continuación, seleccioneNetLogic de tiempo de ejecución.NetlogicDeTiempoDeEjecución#aparece en laVista del proyecto.
- Haga clic con el botón derecho enNetlogicDeTiempoDeEjecucióny seleccione .Se abriráNetLogicen el editor con el código agregado:[ExportMethod] public void MethodName() { // insert code to be executed by method }
- (Opcional) Cambie el nombre del método en C#.
Entregue su opinión