Agregar un evento a un objeto desde otro objeto
Agregue un evento a un objeto sumando un evento de otro objeto. Agregar un evento desde otro objeto ayuda a evitar que tenga que recrear el mismo evento para distintos objetos.
- En laVista del proyecto, seleccione el objeto al que desea agregar el evento.
- EnPropiedades, después deEventos, seleccione
Agregar evento externo. - Desplácese hasta el objeto que tenga el evento que desea agregar al objeto actual, selecciónelo y, a continuación, elijaSeleccionar.
- Para asociar un método con el evento, después del evento, seleccione
Agregar método NETy seleccione el método deseado. - En la ventana de selección, vaya hasta el método que desee agregar:
- Método global. Expanda el nodoComandosy expanda el nodo de método para seleccionar un método.
- Nodo local. Expanda el nodo del objeto para seleccionar un método.
- ElijaSeleccionar.
- (Opcional) Si el método requiere argumentos, expanda el método y establezca los argumentos.
- (Opcional) Asocie los métodos adicionales al evento.
Entregue su opinión