Cláusulas admitidas por la instrucción
SELECT

  • FROM
    IMPORTANTE:
    Las subconsultas están permitidas para la cláusula
    FROM
    y el predicado
    IN
    .
    La cláusula
    FROM
    es obligatoria. El resto de cláusulas son opcionales.
    Las cláusulas deben tener el siguiente orden:
    FROM
    ,
    WHERE
    ,
    GROUP
    ,
    HAVING
    ,
    ORDER
    ,
    LIMIT
    .
  • JOIN
  • AS
    (alias de tablas y columnas, permite identificadores
    regular
    y
    delimited
    )
  • WHERE
  • GROUP BY
  • ORDER BY
  • Función de ajuste (
    COUNT
    ,
    MAX
    ,
    MIN
    ,
    AVG
    ,
    SUM
    )
  • HAVING
  • LIMIT
    CONSEJO:
    Puede usar la variante
    LIMIT OFFSET
    para limitar el número de registros. El desplazamiento es opcional y su valor predeterminado es
    0
    .
    Por ejemplo,
    SELECT * FROM Table1 LIMIT 1000 OFFSET 10
    devuelve 1000 registros a partir del número de registro 10.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.