Tipos de datos de base de datos OPC UA y ODBC

Asignación de tipo de datos
Tipo de datos de
FactoryTalk Optix
Tipo de datos SQL Server de
Microsoft®
Tipo de datos MySQL
Tipo de datos devuelto por una base de datos SQL consultada
Boolean
BIT
BIT(1)
Boolean
Integer
BIGINT
BIGINT
Int64
UInteger
BIGINT
BIGINT
Int64
byte
SMALLINT
SMALLINT UNSIGNED
Int16
SByte
SMALLINT
TINYINT
Int16
Int16
SMALLINT
SMALLINT
Int16
UInt16
INT
MEDIUMINT UNSIGNED
Int32
Int32
INT
INT
Int32
UInt32
BIGINT
BIGINT UNSIGNED
Int64
Int64
BIGINT
BIGINT
Int64
UInt64
BIGINT
BIGINT UNSIGNED
Int64
Float
REAL
FLOAT
Double
Double
FLOAT
DOUBLE
Double
DateTime
DATETIME
DATETIME(3)
DateTime
String
TEXT
TEXT
String
NodeId
VARBINARY (max)
BLOB
NodeId
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.