Convertidor condicional
Compruebe si el valor de la variable de origen es
True
o False
.Propiedades
Propiedad | Descripción |
|---|---|
Valor True | El valor de la expresión que es True . |
Valor False | El valor de la expresión que es False . |
Modo | La dirección del vínculo dinámico:
|
Origen
La variable de condición (booleana).
Salida
Un valor
True
o False
.Ejemplo
En el siguiente ejemplo, el convertidor condicional:
- Establece en verde el color de texto de una etiqueta si se activa un interruptor.
- Establece el color de texto de una etiqueta en rojo si se borra un interruptor.

Entregue su opinión
Se lee del nodo de origen al primario.
Se escribe de un elemento primario en el nodo de origen.
Se lee del nodo de origen al primario y se escribe del primario en el nodo de origen.