Crear un tipo de alarma
Cree y configure un tipo de alarma personalizado para poder crear instancias del tipo de alarma en lugar de crear múltiples alarmas que tengan diferentes valores del mismo objeto gráfico. Cree propiedades personalizadas para un tipo de alarma con el fin de monitorizar diferentes valores de las distintas instancias de la alarma en la
Cuadrícula de alarmas
.Requisitos previos
- Para crear un tipo de alarma
- (Opcional) Agregar una propiedad personalizada:
- Con la alarma seleccionada enVista del proyecto, enPropiedades, seleccioney, a continuación, seleccioneVariable.Aparecerá la nueva propiedad.
- Introduzca un nombre para la propiedad.
- Establezca el tipo de datos e introduzca un valor o cree un vínculo dinámico al nodo con el valor.
- En laVista Tipo, expandaAlarmas.
- Arrastre el objeto de alarma de laVista del proyectoaAlarmasenVista Tipo.
El nuevo tipo de alarma tiene el sufijo
y aparece en la(type)
Vista del proyecto
en la misma carpeta que la alarma original. La alarma original es ahora una instancia del nuevo tipo.Entregue su opinión