Filtros de alarma
De forma predeterminada, el widget de
Cuadrícula de alarmas
muestra todas las alarmas habilitadas y activas. Las consultas filtran las alarmas en tiempo de ejecución para mostrar solo determinadas alarmas.Un ejemplo de consulta puede filtrar alarmas en tiempo de ejecución para enumerar solo las alarmas del Área de Planta 5:
Las consultas de alarma adicionales pueden:
- Mostrar solo la fila del objeto Motor5. La consulta seríaSELECT * FROM Model WHERE BrowseName = 'Motor5'
- Mostrar solo las filas de objetos con una Aceleración de 20. La consulta seríaSELECT * FROM Model WHERE Acceleration = 20
- Muestra las filas de objetos con una aceleración mayor que 20 y una velocidad entre 30 y 500. La consulta seríaSELECT * FROM Model WHERE Acceleration > 20 AND Speed BETWEEN 30 AND 500
- Muestra los objetos con BrowseName que se inician con Faulty. La consulta seríaSELECT * FROM Model WHERE BrowseName LIKE 'Faulty%'
Entregue su opinión