Administrar el almacén de contenido del proyecto

  1. En
    Vista del proyecto
    , seleccione la carpeta o el objeto que contendrá la variable.
  2. En la barra de herramientas de
    Vista del proyecto
    , seleccione
    Add
    Agregar nuevo
    y, a continuación, seleccione
  3. (Opcional) Para cambiar el tipo de datos de la variable, en
    Propiedades
    , junto al nombre de la variable, seleccione el tipo de datos existente y, a continuación, seleccione otro tipo de datos.
    CONSEJO: Si no aparece la opción requerida, active la casilla
    Mostrar todo
    . Para definir una tabla, seleccione
    Tabla
    e introduzca las dimensiones de la tabla.
  4. En
    Propiedades
    , introduzca un valor para la variable o cree un vínculo dinámico.
    Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte create-dynamic-links.html.
  5. En
    Vista del proyecto
    , seleccione una variable.
  6. En
    EURange
    , complete:
    • Límite bajo
      . Límite bajo del valor de la variable
    • Límite alto
      . Límite superior del valor de la variable.
    • Restringir
      . Si se establece en
      True
      , se restringen los valores de la variable para los límites inferior y superior.
  7. Seleccione la unidad de medida del valor de la variable y elija
    Seleccionar
    .
  8. En
    Propiedades
    , seleccione la unidad de medida en el valor de la variable.
  9. En el editor, administre los miembros de enumeración:
    • Para agregar un miembro, seleccione
      Add
      y rellene:
      • Valor
        . Valor de miembro de enumeración. El valor suele ser un entero consecutivo.
      • Nombre para mostrar
        . Nombre del miembro de enumeración.
      • Descripción
        . Información adicional sobre el miembro de enumeración.
    • Para editar un
      Valor
      ,
      Nombre para mostrar
      o
      Descripción
      , haga doble clic en la celda correspondiente e introduzca un nuevo valor.
    • Para quitar un miembro, seleccione una celda en la fila correspondiente y elija
      Eliminar
      .
La unidad de medida aparece en el valor de la variable.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.